This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:输入慢时钟

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947050/cc2564moda-input-slow-clock

器件型号:CC2564MODA

我们能否在  数据表中提供仅32kHz 而不是32.768kHz 的 CC2564MODA 慢时钟输入?
我想通过 STM32L451时钟输出提供32kHz 的频率。
它真的很重要、因为只有通过添加外部时钟才能提供32.768。
请尽快获取此信息
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    32.768kHz 用于 RTC (实时时钟)。 如果您的应用需要精确的计时、则应使用32.768kHz。

    有关32.768kHz 时钟要求、请参阅数据表。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细说明吗? 如果我需要准确的时序、您的意思是什么?  
    如果使用32kHz、会发生什么情况? 蓝牙音频传输是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽快检查并回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    根据该数据表、慢时钟精度需要在+/-250ppm 之内。 使用32KHz 时钟将导致您超出此范围、因为它是器件内其他工作模式的参考时钟。 要求具有一个32.768kHz 时钟、在老化、温度和漂移范围内具有+/-250ppm。

    谢谢

    Riz