请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 我们能否在 数据表中提供仅32kHz 而不是32.768kHz 的 CC2564MODA 慢时钟输入?
我想通过 STM32L451时钟输出提供32kHz 的频率。
它真的很重要、因为只有通过添加外部时钟才能提供32.768。
请尽快获取此信息
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们能否在 数据表中提供仅32kHz 而不是32.768kHz 的 CC2564MODA 慢时钟输入?
我想通过 STM32L451时钟输出提供32kHz 的频率。
它真的很重要、因为只有通过添加外部时钟才能提供32.768。
请尽快获取此信息
谢谢