This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:LTA-5320-2G4S3-A 放置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948665/cc2564modn-lta-5320-2g4s3-a-placement

器件型号:CC2564MODN

大家好、

你好、

我们收到了客户的询问、希望确认有关器件天线的信息。  

它们是否可以将 LTA-5320-2G4S3-A 放置在一个带有同轴电缆的小型单独 PCB 上、该电缆从主板连接到带有天线的 PCB?

这样做有哪些缺点和好处?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    此处需要考虑以下几点:

    1) 1)您需要确保满足天线的放置(接地)要求。 如果只是将其放置在单独的 PCB 上、并且未遵循天线的集成/设计规则、则会降低性能。

    2) 2)您需要向测试机构核实这是否符合监管要求。 您使用的天线相同、但两者之间有一根 COEX 电缆、因此这可能需要进行一些额外的测试。 这是我无法回答的、最好咨询测试实验室。 如果测试实验室显示这是可以接受的、并且您需要使用 C2PC、我们可以提供帮助。 基本上、我们遵循的流程是在 ID 中进行多个列表/更改、我们在其中将或模块化认证转移到客户 FCC ID、然后您可以执行所需的其他测试。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Riz