This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在 host_test 示例中设置 BLE 角色

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947630/launchxl-cc26x2r1-setting-ble-role-in-host_test-example

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

我尝试使用 host_test 示例项目同时将 cc26x2用作中央设备和临时设备。 我找不到一种方法来轻松地这样做。

从哪里开始? 我使用的是 SDK 4.20.00.35。

我看到配置是定制的。 RF 模式被声明为对象"rf_modeBle"、但是我找不到这个文件、我怀疑在这个文件中角色被配置。  

我们使用 host_test 示例、因为与 multi_role 示例相反、它具有本机 NPI 支持。

如果有更好的方法来实现多 BLE 角色交换、我愿意提供建议。 最终目标是将多个 BLE 角色(中央和永久)与 RTLS 主设备结合使用。

事先谢谢、

Ruben M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruben、

    如果您在 CCS 中导入工程、请转到 tools 文件夹、然后打开 build_config.opt。 在这里、您需要确保定义:

    -DHOST_CONFIG=PERIODIL_CFG+CENTRAL_CFG 

    然后、执行重建、您的项目应该具有外设和中央设备的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 这解决了我的问题。  

    此致、

    Ruben