This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2F 迁移到 CC2640R2L

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948171/cc2640r2l-cc2640r2f-migrate-to-cc2640r2l

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!  

如果未使用 CC2640R2L 的传感器控制器引擎/比较器/恒流源、是否可以在不进行修改的情况下使用 CC2640R2F 的 FW (图像文件)?

或者我们仍然需要重新编译 CC2640R2L 的源代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 如果不使用 CC2640R2L 的源代码、则无需重新编译这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK 先生:

    感谢您的回复。