This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:从基址获取 MAC 地址

Guru**** 2929630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947786/ccs-cc2650moda-get-mac-address-from-base-address

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用了以下命令来获取地址、但它只处理2个字节。 (注意:g_ubleaddress 是 uint64)

我发现该值为1个字(4个字节)。

  

请帮我解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您应该逐字节转储 g_ubleaddress 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两种方法,但它不起作用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、筝义、

    我已指派一位专家进行评论。 您能告诉我们您使用的是哪个 SDK 以及您使用的是哪个示例项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 了 ble_sdk_2_02_01_18和 tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10。 我的项目基于 Sensortag 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 System_printf 中使用%s 和"Util_convertBdAddr2Str ((uint8_t *)&g_ubleAddress"重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在就开始工作了。 但我不知道为什么我需要逐字节转储? 可以为我解释一下吗?