This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:此器件的合格设计模块编号是多少?

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947144/cc2540-what-is-the-qualified-design-module-number-for-this-device

器件型号:CC2540

CC2540的 QDID (合格设计模块)注册号是多少?

如果我们已经使用蓝牙 SIG 对 CC2540进行了认证、我的客户需要提供此号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我已将其分配给一位专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2540已符合 QDID 127435、127418、127436标准。 我强烈建议您和您的客户查看此 应用手册

    此致、