This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:连接到 MSP432E401Y 的 Bluetopia 端口

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947328/cc2564cmsp432btblesw-bluetopia-port-to-msp432e401y

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564CMSP432E401YMSP432P401R

你(们)好

是否有人可以向 CC2564C 至 MSP432E401Y 的 Bluetopia 端口方向发送 TI-RTOS 或不使用 RTOS ( 移除 Bluetopia 调度程序)?

我目前正在研究 MSP432P401R 的示例、但需要将其移植到 MSP432E401Y、并且更愿意使用 TI-RTOS。

此致、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    MSP432E401的 Bluetopia 蓝牙堆栈端口当前不存在。

    话虽如此、现有的 MSP432P401库不能与 MSP432E401配合使用是没有任何原因的、因为它们都是具有256KB RAM 的 Cortex M4F 器件。 由于库二进制文件将起作用、您需要做的是提供 MCU 特定的移植文件。 这些将是 Platforms/MSP-EXP432P401R/文件夹中的 HAL.c/.h。

    当然、使用最新的 MSP432E401 SDK、您将使用比 MSP432P401 Bluetopia 编译器当前使用的低级 driverlib 更高的调用级别。 没有从 driverlib 移植到 TI 驱动程序的引用、但 HAL 代码应该有足够的注释、以便您可以为给定的 driverlib 函数确定等效的 MSP432E4 TI 驱动程序调用。

    如果您需要更多说明或对将 Bluetopia 栈移植到 MSP432E4有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael