This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙收发器模块固件

Guru**** 1175070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945937/cc2564moda-bluetooth-transceiver-module-firmware

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

我想问有关该模块 CC2564MODA 的多个问题

1-我想实施 A2DP 配置文件,以便有将音频发送到扬声器的 A2DP 接收器,TI 是否有固件或应该实施蓝牙堆栈?  
2- TI 是否有与此模块类似的蓝牙模块(支持 A2DP 和 SPP)以及内部 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    1.是的、我们提供了各种软件包、具体取决于您使用的主机(例如 Linux 处理器或 MCU)。  

    2、我们有3个支持 BT 的产品系列(例如 WiLink、CC25xx 和 CC26xx)、其中没有一个产品系列具有内部 DAC。 我是否可以询问您需要内部 DAC 用于什么? 也许还有替代解决方案。 它是否必须是内部的?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、  
    如果  使用 CC2564MODA、我确实需要内部 DAC 来减少所需的 IC 数量、此外、为了接收 PCM 数据、您还需要 CLK、该 CLK 会增加主机 MCU 的功耗。 你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个重要问题。
    我们能否在 数据表中提供仅32kHz 而不是32.768kHz 的 CC2564MODA 慢时钟输入? 它真的很重要、因为只有通过添加外部时钟才能提供32.768
    请尽快获取此信息
    谢谢

    CC2564MODA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    此外、要接收 PCM 数据、您还需要一个 CLK、该 CLK 会增加主机 MCU 的功耗。 你怎么看? 

    如果您希望 CC2564或主机可以是 PCM 主设备。 配置由您决定。  

    让我将有关内部 DAC 和振荡器的问题重定向到硬件团队、以便他们能够更好地为您提供帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  
    硬件团队是否会回复此主题? @Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我们能尽快对此做出明确的响应、尤其是振荡器部件
    我们能否在  数据表中提供仅32kHz 而不是32.768kHz 的 CC2564MODA 慢时钟输入? 它真的很重要、因为只有通过添加外部时钟才能提供32.768

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已回复另一篇有关32.768kHz 时钟信号的帖子。 请参阅该帖子。

    谢谢、

    PM