This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:在重新刷写多传感器应用后无法连接到 LPSTK-CC1352R

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947284/ccs-lpstk-cc1352r-cannot-connect-to-lpstk-cc1352r-after-re-flashing-multi-sensor-app

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

在尝试进行 IBM 云物联网连接以将数据推送到云并在移动电话传感器标签应用中输入凭据信息之后、我在某种程度上对我的 LPSTK-CC1352R 多传感器板进行了"整理"... 奇怪

很奇怪,但是…… 手机应用程序死机,多传感器板只是在那里播放广告*,但不允许任何设备连接*

因此、我重新刷写了多传感器应用程序、但仍然无法连接到电路板。

我通过北欧 BLE 监听器看到了所有的 ADV_IND 和 SCAN_REQ 帧、但有趣的是、从任何移动电话应用(包括 LightBlue)都看不到 CONN_REQ 帧

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54

CCS 版本:10.1.1.00004

应用: C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor

这里是 UART 的输出、请注意尝试启动某些传感器时出现错误、这是前所未有的

▒#000001 [ 0.023 ]信息:(multi_sensor.c:331)================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
#000002 [0.026] INFO:(MULTI_SENSOR.c:371) OAD 已成功打开
#000003 [ 0.026]信息:(MULTI_SENSOR.c:379) OAD 映像版本:0001
#000004 [ 0.027]信息:(sensor_common.c:304)传感器任务已启动
#000005 [ 0.027]信息:(sensor_common.c:337) I2C 句柄已打开
#000006 [0.027]错误:(temp_profile.c:189) HDC 传感器无法打开
#000007 [ 0.027]错误:(temp_profile.c:165)温度曲线初始化失败、状态为0x1
#000008 [ 0.027]错误:(hum_profile.c:185) HDC 传感器无法打开
#000009 [ 0.028]信息:(hum_service.c:260)湿度服务已初始化
#000010 [ 0.028 ]信息:(hum_profile.c:157)湿度曲线已初始化
#000011 [0.028]错误:(light_profile.c:180) opt 传感器无法打开
#000012 [ 0.028]错误:(light_profile.c:156) Light Profile 无法初始化状态为0x1
#000013 [ 0.028 ] INFO:(LED_PROFILE.c:112) LED 已打开
#000014 [ 0.029]信息:(LED_SERVICE.c:250) LED 服务已初始化
#000015 [ 0.029] INFO:(LED_PROFILE.c:133) LED 配置文件已初始化
#000016 [ 0.029] INFO:(button_profile.c:101)按钮已启用
#000017 [ 0.029] INFO:(button_service.c:245) Button Service initialized (#000017 [ 0.029]信息:(button_service.c:245)按钮服务
#000018 [ 0.029] INFO:(button_profile.c:115) Button Profile initialized.
#000019 [0.030] INFO:(BATT_SERVICE.c:198) Battery Service Initialized (已初始化电池服务)
#000020 [ 0.030]信息:(BATT_PROFILE.c:130)电池配置文件已初始化
#000021 [ 0.030 ]信息:(Accel_service.c:402)加速计服务已初始化
#000022 [ 0.034 ]信息:(multi_sensor.c:873) Tx 功率已成功更新
#000023 [ 0.034] INFO:(multi_sensor.c:720) Device has started with address:80:6F:B0:EF:D8:CA
#000024 [ 0.034 ]信息:(multi_sensor.c:726) advertData 数组中的名称:多传感器
#000025 [ 0.038 ]信息:(multi_sensor.c:952)高级设置0启用
#000026 [ 0.052]信息:(multi_sensor.c:952)高级设置1启用

另请注意、您从未看到任何有关连接请求的信息

监听器正在显示 SCAN_REQ 和 SCAN_RSP、但响应在扫描响应数据中有一个不完整的 UUID  

这让我想知道移动应用程序是否没有尝试连接?

是否知道该示例不起作用以及如何将其恢复到"开箱即用"模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 SDK 文件夹\examples\rtos\cC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles 下使用 prbuilt project_zero_unsecure_app.hex 来重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,YK

    已尝试此操作、相同问题: 看到它广播、但无法连接任何移动应用程序

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\project_zero_unsecure_app.hex

    已使用 UniFlash 对其进行刷写

    我应该首先刷写哪个版本的 BIM? 我正在使用 cc13x2r1lp_bim_offchip.hex、我应该使用 Release 版本而不是 Debug 版本吗? 片上与片外:

    但是 、我可以 连接 到 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\hexfiles\simple_peripheral_app.hex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将以下两个十六进制文件下载到我的 LPSTK-CC1352R 中、可以看到它的工作原理。

    示例/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/bim_offchip/Release_unsecure/cc13x2r1lp_bim_offchip.hex

    examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/project_zero_unsecure_app.hex