This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564C:关于 LE 数据包中的 ATT MTU 扩展

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/946317/ccs-cc2564c-about-att-mtu-extension-in-le-data-packets

器件型号:CC2564C

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 BLE 模式下交换大量数据。

  CC2564C 和 CC256XSTBTBLESW 的组合是否 执行 MTU 扩展(可能主要针对 SPPLE)、最大为244字节的 ATT 有效载荷、具体取决于数据的长度?

或者、我可以使用另一个命令设置 MTU 扩展名吗?

此致、

Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、BLE 数据长度扩展功能对吧? 不支持此功能。 这是一项可选功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagalla-San、

    我知道不支持 DLE。

    谢谢你。

    BR/

    Yukio Oyama