This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC256XSTBTBLESW:如何运行 MIC (日本)认证的射频测试模式?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945964/ccs-cc256xstbtblesw-how-can-i-run-rf-test-mode-for-mic-japan-certification

器件型号:CC256XSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具/软件:Code Composer Studio

在 CC2564C 和 CC256XSTBTBLESW 的组合中、如何将 CC2564C 运行到 MIC (日本)认证的测试模式?

我是否需要在每次更新不是蓝牙部分的主机 CPU 中的软件时获得认证、即使我使用的是相同的 CC256XSTBTBLESW?

此致、

Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oyama-San、

    您无需重新认证即可进行所述的软件更改。  我将要求其中一位硬件人员对日本认证的测试模式进行评论。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯-圣、

    好消息是、我不需要重新认证。 谢谢你。

    在日本认证中、对于每个 BR/EDR / LE 模式、测试模式可能需要连续 Rx 和 Tx。  必须在每种模式下切换 L/M/HCH。
    在 LE 模式中、如果模块支持数据长度扩展、远距离、2Mbps 选项等 我认为有必要切换到每个选项。

    此致、

    Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2564C 不支持数据长度扩展和2Mbps PHY。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yukio、

    如果软件发生更改、则无需重新认证。 日本的要求是考虑射频性能、因此可以重复使用证书。 您确实需要确保您的最终产品天线增益小于我们原始认证上的增益。 日本还有一项要求、即天线 PN 需要在我们的证书上列出。

    如果您在向我们的日本证书添加天线方面需要帮助、请使用以下链接请求支持、因为这样您将获得合适的人员来帮助您、并提供成本和时间表。

    请使用请求链接并填写表格、指明您需要为日本添加一个附加天线。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我明白、我只需申请天线性能即可获得认证。
    我将根据需要请求支持。 谢谢你。

    此致、

    Yukio Oyama