This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:关于 LE Secure Connection

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945480/cc2652p-about-le-secure-connection

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

我正在尝试 使用 LE Secure Connection 连接 AmazonEcho。

 收到 ATT_MTU_Update_event 时,GATT_ExchangeMTU()仅在 MTU 大小= 65时返回成功。(如果 MTU 大小为其他值,则返回无效参数)

之后   、在收到 ATT_READ_BY_GRP_TYPE_RSP 后调用 GATT_DiscAllPrimaryServices。

然后、在 接收到 ATT_READ_BY_GRP_TYPE_RSP 时、 会发生 HCI_DATA_Buffer_overflow_event。

您能告诉我如何修改 HCI 数据缓冲器吗?

它是否相对于 MTU 大小?

我想对其进行处理。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我已经指派了一名专家来帮助您解决问题。

    与此同时,我有几个澄清问题:

    -您使用的是哪个 SDK 版本?

    -您使用哪个示例项目进行测试?

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    感谢你的答复。

    我正在使用以下 SDK 和项目。

    SDK:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 3_40_00_02

    项目:simple_peripheral_app

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    尝试进入项目中的 ICALLBLE 文件夹、然后在 ble_user_config.h 文件中增大 MAX_NUM_PDU 值。 我认为这可能会解决您的问题。 请告诉我它是否仍然存在。

    此致、
    Alec M