This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:我可以使用 CC3x3x Wifi 共存吗?

Guru**** 2532930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945994/cc2564c-can-i-use-cc3x3x-wifi-coexistence

器件型号:CC2564C

在 CC2564C 的 STM32F4微控制器(MCU)软件(CC2564CSTBTBLESW)上使用蓝牙堆栈时、能否使用 CC3x3x Wi-Fi 无线网络处理器的共存功能?

它在 API 中的哪个位置设置以及在哪个引脚上输出?

此致、

Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oyama-San、

    CC3x3x 中内置的 COEX 机制旨在与 BLE 器件(如 Agama CC2642)配合使用、而不是与双模 BT 器件(CC2564C)配合使用。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯-圣

    谢谢您的回复。

    我知道 CC2564C 中没有 Wi-Fi 共存选项。

    我希望 Wi-Fi 共存应用于许多器件。

    BR/

    Yukio Oyama