This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:软件和温度问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, CC2650STK, CC2650, BOOSTXL-BASSENSORS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945959/cc2650-software-and-temperature-issues

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2560、、、 BOOSTXL-BASSENSORS

我最近购买了 CC2560评估 SensorLink 板。  我非常失望地发现电路板上没有 TMP007传感器。  Newark 上的产品描述说是这样。

无论如何,由于购买该装置的主要原因是监测温室中的温度、光线和湿度,这至少是令人失望的。  我知道 Atmos 中有一个温度传感器。 压力传感器以及湿度传感器、但我从 Google Play 下载的应用程序都无法读取这些内容。   

是否有任何现成的监控软件可以读取这些温度?  是否有一个 Windows 应用程序可与此套件以及 IOS/Android 应用程序通信?

是否有办法启用上述温度传感器?

我绝不是一名程序员、我不想为了让应用正常工作而从内部和外部学习处理器。

感谢你能抽出时间。