This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:用作外设时有两个连接

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945985/cc2540-two-connections-when-it-act-as-peripheral

器件型号:CC2540

您好!  

我的客户正在使用 SDK:适用于 CC2540的 BLE-CC254x-1.5.1.1。

当 CC2540用作外设时、请帮助检查它是否适用于有两个连接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 bcomdef.h 中修改 MAX_NUM_BLE_CONNS