This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:ROV 在 TI RTOS7上停止工作

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1164860/launchxl-cc26x2r1-rov-stopped-working-on-ti-rtos7

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

它是仅供我使用、还是用于 TI Resource Explorer 中的新项目、例如 Project Zero、ROV 不起作用?

我最近过渡到 TI RTOS7、simplelink SDK 6.2、编译器 TI Clang 2.1.2 LTS。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它似乎可以在 Windows 10上正常工作、但我尚未使用您的 Linux 发行版进行测试。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yep Arthur、虽然我们在 Linux 中进行开发、但在 Windows 上似乎可以正常工作
    发行版是 Ubuntu、没有什么特别之处、
    还有其他提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Ubuntu 22.04、CCS 12.1、SDK 6.2、clang 编译器版本1.3.1和2.1.2尝试了这种方法。 它似乎起作用(单击图像以放大):

      

    请注意、我能够再现该问题。 工作区元数据可能会损坏。 在这种情况下、请尝试清理或使用新的工作区文件夹。

    谢谢

    Ki