This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在 CC26552项目上使用 CCS12编译和下载时出错

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1165056/cc2652p-error-to-compile-and-download-using-ccs12-on-cc2652-project

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1UNIFLASH

您好!

虽然我的客户是 CCS12来为 CC2652编译 SDK、但在尝试下载代码时、他们始终遇到以下错误。  

我是否可以知道此错误可能的解决方法是什么?

谢谢、

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    请您指定 SDK 版本和使用的器件。

    在屏幕截图中、我看到了 SDK 3.10、而您提到的是 CC2652P (SDK 3.10不支持 CC2652P)。 同样、在屏幕截图中、当您使用 CC2652P 时、该项目似乎是为 LAUNCHXL-CC26X2R1配置的。

    除此之外、请尝试批量擦除器件(使用闪存编程器或 Uniflash)并闪存其他映像(您将在中找到 CC26X2R1_LAUNCHXL 的预编译映像) \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles)。 最后但同样重要的是、您能否尝试使用 CCS 编译和刷写空项目?

    请告诉我们您的结果。

    此致、