This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:HSP AG 模式:如何根据传入的 pressButton 指示的呼叫状态使用自己的功能?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1162243/cc2564-hsp-ag-mode-how-can-i-use-my-own-functions-based-on-the-call-status-of-the-incoming-pressbutton-indication

器件型号:CC2564

您好!

我正在项目中使用 CC2564蓝牙芯片模块。 目前使用具有 CC2564x STM32 Bluetopia SDK 的 HSP 演示应用。 该蓝牙设备充当 HSP 音频网关、并连接到 HSP 耳机(服务器)角色中配置的"商用耳机"。 我按下商用耳机上的按钮。 我想根据传入的 pressButton 指示事件的调用状态分配函数。

例如,根据来电状态,当按下按钮时,呼叫将断开连接。 我不希望它断开连接。

我在 HSPDemo 代码中找不到相关字段、在哪里可以找到它? 如何检查这些状态?

此致。

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    很抱歉、我收到延迟的回复、因为在收到按钮按压指示后、似乎无法保持通话连接。 在 Bluetopia 内核中、当它接收到按下按钮事件时、它会断开 SCOconnection、但仍保持连接状态为 ConnectedNoAudio、然后发送按下按钮事件。 我建议尝试在收到按钮按下事件后重新打开 SCOconnection、并分配您想要实现的其他函数。

    此致、

    Rogelio