This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:应用的闪存封装

Guru**** 2543960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1165912/cc2642r-q1-the-flash-footprint-of-the-application

器件型号:CC2642R-Q1

您好,

   我想增大用户应用程序的闪存大小并减小持久应用程序的闪存大小。如何操作?

  例如、PERSISTENT APP 的起始地址为0x38000、如何更改为0x40000

SDK:C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    链接器命令文件是配置工程链接方式的文件、即应用程序启动的位置。 更改起始地址需要修改链接器命令文件。
    链接器命令文件包含在 CCS 工程中、或只是作为输入传递。 通常、启用 OAD 的工程将此文件作为输入传递-请参阅 Project Properties > Build > Arm Linker > File Search Path、然后找到名为 xxx.cmd 的文件

    借助这些信息、您可以找到并修改链接器命令文件。 应根据您的要求修改 IMG_A_FLASH_START 的值。 这应该是唯一要做的改变。

    BIM 应通过查看图像标题来了解此更改。

    您可以查看 用户指南 以了解更多详细信息。

    我希望这将有所帮助、

    此致、