This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:XDS110不工作

Guru**** 2543040 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1166476/launchxl-cc2640r2-xds110-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我购买了 Launchxl-cc2640r2 Launchpad。 但每次我将其连接到 USB 端口时、它都不会出现。 我按照文档"XDS110SupportReadMe"找到: 使用 JTAG 连接更新固件

但在板上、接头 P8未组装。 除此之外、所有选项都不起作用、我的调试器也不会显示为 USB 设备。 请提供帮助。"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户是否尝试连接到其 IDE (CCS 或 IAR)、Uniflash 或闪存编程器2?  他们的计算机的操作系统版本是什么、他们是否已咨询 XDS110故障排除?  他们从何处订购 LaunchPad?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的及时响应。 请参阅我们客户的反馈。

    "我是从慕斯订购的。 当然、我也遵循了 XDS110故障排除、直到最后一个主题介绍如何恢复受骗的 XDS110、对我来说什么都不起作用。 我正在尝试使其与 CCS 配合使用。"

    请提供建议。 感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LAUNCHXL-CC2640R2、这不是预期行为。  他们应尝试连接其它计算机或要求经销商更换。

    此致、
    Ryan