This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:日本无线电认证(再次)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1161646/cc2651r3sipa-radio-certification-for-japan-again

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2652RSIP

各位专家、您好!

您是否有任何使用 CC2652RSIP 或 CC2651R3SIPA 进行日本认证的计划更新?

此外、使用 CC2652RSIP 或 CC2651R3SIPA、是否可以自行获得日本认证所需的内部设计数据?
我们相信、如果我们将内部天线与 CC2651R3SIPA 配合使用、我们将需要该器件。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    请让我们对您的请求进行内部评估。 将在一周内提供答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2651R3SIPA 的日本认证正在进行中。 数据表一旦可用、将进行更新以反映这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 很高兴听到此信息。

    顺便说一下、您是否有计划何时获得认证的粗略时间表?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还在几周前。 我还没有更新、但我们正在与实验室密切合作以完成此操作。 数据表将在出现后更新。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Riz、

    感谢你的答复。 我明白了!

    此致、
    还不错