This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:具有不一致连接的 CC2564C 无线电-需要页面扫描间隔和窗口的值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/918451/cc2564c-cc2564c-radio-with-inconsistent-connections---need-values-for-page-scan-interval-and-window

器件型号:CC2564C

您好、支持团队

我的客户报告以下内容:

我们发现 CC2564C 无线电存在连接不一致的问题。 第一次连接超时、但下一次连接会通过。 我们的堆栈供应商(OpenSynergy)建议您获取页面扫描间隔和窗口的值。 连接在扫描器和通讯座之间、两台设备具有相同的无线电和接线片。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    这些可由堆栈进行设置和配置。 您能否捕获嗅探器您所面临的问题?

    BR、

    Vince