This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:通过 BLE 传输256字节数据的 BLE5示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/918031/cc2652rb-ble5-examples-to-transfer-256-bytes-of-data-over-ble

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我正在寻找一些示例来探索 BLE5示例。 根据这些信息、BLE5支持 BLE 上最大256字节的数据传输、从而克服了 BLE4对27字节数据的限制。

请分享一些示例或链接以了解上述功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由 PDU 的最大大小控制(可在 SysConfig→BLE→General configuration 中找到)。 此定义的范围可高达255。

    基于 PDU 大小的受支持 MTU 的公式为本地受支持的 MTU = PDU_size - L2CAP_HDR_SIZE