This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:SPP BLE 服务器应用

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/916356/wl1835mod-spp-ble-server-application

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我对用于 Linux 的 SPP BLE 服务器应用代码感兴趣。 Bluetopia 提供的示例应用程序似乎是客户端应用程序(LinuxSPPLE_PM)。 我对服务器端实现感兴趣。 有人可以帮助提供此信息吗?

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以有人帮助回答这个问题吗?

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    是否需要使用 Bluetopia 平台管理器? SPPLE 演示 Wiki 页面上的说明介绍了 Linux 演示的某个版本、但未使用平台管理器。 如果您使用的是 AM335x、我可以提供具有可用非 PM 演示的 SDK 构建。

    或者、除了 LinuxSPPLE 演示之外、您还可以查看 LinuxGATT 示例、以实现服务器端 SPP 服务。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我们使用的是 AM335x。 对于我来说、示例代码是否使用平台管理器无关紧要。 我需要的是为可在 AM335x 板上运行的客户端和服务器(用于 Linux)运行 SPPLE 演示应用。  

    请注意、我还需要这些源代码、以便稍后可以将我的自定义更改添加到源代码中。

    我已经查看了 LinuxGATT 示例、我发现对实现服务器端 SPPLE 服务进行更改并进而更改请求非常重要。

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    我已经为 Linux 发行版构建了一个自定义 Bluetopia、其中构建了这些非 PM 二进制文件、并提供了源代码。 无需执行任何额外的构建步骤、只需像处理主线版本一样制作示例二进制文件即可。

    为了将此版本私下发送给您、我向您发送了一个 E2E 友谊请求。 请接受、我将通过私人消息通过堆栈发送。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    请查看您的私人消息收件箱、我已向您发送 Bluetopia Build、并附有说明。

    如果您在使用我发送的构建时遇到问题、或者您对在 CC2564C 上使用 SPPLE 有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael