This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:从 Project Zero 中删除 OAD/BIM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/915859/cc1352r-remove-oad-bim-from-project-zero

器件型号:CC1352R

我希望 Project Zero 的功能、但希望删除 OAD/BIM、以便无需连接调试器即可运行它。 我知道在保持 OAD 的同时有一些方法可以做到这一点、但老实说、到目前为止我遇到了这样的困难(包括开发板的制造)、我只想知道如何创建一个不依赖于 BIM 存在的 Project Zero。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我看到很多文章说、我只需"下载 BIM"即可使其正常工作。

    "下载 BIM"是什么意思? 这很简单吗? 是否有人可以指向用户指南的部分、或者更好的是、提供一些分步说明?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SDK 4.10和 CC1352R、BIM 项目位于 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\examples\nortos\CC1352R1_LAUNCHXL_bim 下。 您可以将其导入 CCS 以进行编译、并将其下载到 CC1352R LaunchPad 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照此处的步骤在未连接调试器的情况下运行 Project Zero:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢(大家)。 我将把这个帖子作为旋转变压器。 这样我就可以在没有调试器的情况下运行应用程序。 更进一步:是否可以从此项目中删除 OAD/BIM、或者更容易启动新的非 OAD 项目并获取所需的位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 PROJECT_ZERO 中删除 OAD/BIM 并不困难,您也可以轻松启动新的非 OAD 项目来实施应用程序。 但是,我建议您保留 OAD 功能,因为它是物联网应用的一个重要功能。