This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:使用智能闪存编程器2加载程序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/914515/ccs-cc2650-loading-program-with-smart-flash-programmer-2

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道在加载 simple_peripheral 应用和从 智能闪存编程器2堆栈十六进制文件时要使用的设置是什么。 有时、我在使用 CCS 9时电路板无法检测到问题。 但是、此时智能闪存编程器2工作正常并检测电路板。 我已经能够使用此工具读取 BLE Mac 地址信息。

我想知道我应该按照什么顺序在电路板上加载这两个十六进制文件?  我是否需要在 Release config 中构建文件以便通过闪存编程器加载它、或者也可以使用调试模式生成的 hex/out 文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Flash Programmer 2没有什么特别之处。 我建议您使用 CCS10而不是 CCS9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以按任何顺序加载文件、只需确保 Flash Programmer 检测到起始地址即可。

    您可以使用所需的编译配置(Debug 或 Release)。