This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:电池供电型 cc2652嵌入式器件的电池监控

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/914090/ccs-lp-cc2652rb-battery-monitoring-of-battery-powered-cc2652-embedded-device

器件型号:LP-CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在开发基于电池(镍氢电池)供电的 CC2652系统。
该控制器具有其数据表中提到的内置电池监控器、是否可以使用此 IC 监控嵌入式器件的剩余电池状态、或者必须使用单独的电池监控 IC。

提前感谢、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有可能。 您可以在中的"电池监控器和温度传感器"一章中找到该模块的详细信息   、并在数据表中的"电池监控器"一节中找到该模块的规格( )

    根据这些信息、您必须评估模块是否具有应用所需的功能和精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、您知道 CCS 中的任何代码示例、我可以使用这些示例查看电池状态。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SDK 安装路径中的 API 文档: docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc13x2_cc26x2/driverlib/aon__batmon_8h.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    您能否帮助我配置 cc2652 LP 上的两个 UART。

    我不熟悉这种环境。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过 syscfg? (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIouI6g4ejAMCyOe10iMKQ__pTTHBmu__LATEST)在此工具中、添加第二个 UART 应该相当容易。