This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2591:CC2591+CC2430

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/913779/cc2591-cc2591-cc2430

器件型号:CC2591

射频:ZigBee

功率:20dBm

问题:使用一个月后、传输距离变得更近、 150米=> 20米

  参考我们的测试结果,我们 可以确认芯片“CC2591”有一些问题。 但它并未完全损坏、它会影响传输性能 (因为我们没有测试设备、所以我们也不知道接收性能是否也损坏)

我们需要了解实际的问题,因此我们需要您帮助进行设备测试。

 

我们还希望,根据测试结果,您可以为我们提供问题的可能原因。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照本应用手册中的步骤操作

    www.ti.com/.../swra603

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果经过一段时间后范围缩小、我假设系统中存在 ESD 损坏。 在上一帖子中链接的应用手册应该可以缩小系统性能下降的范围。