This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLE 主从设备-紧急

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2640R2F, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/913260/ble-master-slave---urgent

主题中讨论的其他器件:CC2642RCC2640R2FSIMPLELINK-CC2640R2-SDKSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

我们正在搜索 BLE,因此我们可以将其用于其中一个项目,其中一个电路板(主器件)需要与另一个电路板(从器件)通信。 是否有人建议使用 TI 提供主/从代码的低功耗 BLE? 非常感谢并感谢紧急响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容:  

    产品: https://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/bluetooth-low-energy/products.html 

    BLE Stack 和 SDK: https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 

    此处显示的软件示例: https://dev.ti.com/tirex/explore 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们已经熟悉这些链接;基本而言、我们正在寻找更具体的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您必须支持大量 BLE5功能并且需要大型应用、我建议您使用 CC2642R。 有关 CC2642R 的更多资源,请访问 

    如果没有、您可以使用 CC2640R2并在中查找更多资源

    在这两个 SDK 中、您都可以找到要开始的 simple_peripheral 和 simple_central 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了完成之前的回答、CC2640R2F 和 CC2642R 均可编程为主从模式。 为此、我们在 SDK 中提供了 simple_central 和 simple_peripheral 示例(请参阅适用于 CC2640R2F 的 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 和适用于 CC2642R 的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!   在只有 BLE 正常工作的情况下、CC2640R2的大致电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考  或使用  来估算它。