This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙器件无响应

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/913574/cc2564moda-no-response-from-the-bluetooth-device

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在尝试将 CC2564MODA 模块与 iMX6ULL 处理器集成。 处理器由 Yocto 环境引导。 我正在尝试以3线模式(Tx、Rx、GND)访问蓝牙器件。

我在"/lib/firmware 和"/lib/firmware/ti-connectivity 两个位置复制了"TIInit_6.7.16.bs"。


我使用了以下 hciattach 命令与蓝牙设备通信、但它始终以"初始化超时"的形式响应。

root@imx6ull14x14evk:~ hciattach /dev/ttymxc3 Texas 115200 noflow
初始化超时。
root@imx6ull14x14evk:~
root@imx6ull14x14evk:~ hciattach /dev/ttymxc3 Texas 3000000 noflow
初始化超时。
root@imx6ull14x14evk:~
root@imx6ull14x14evk:~ hciattach -s 115200 /dev/ttymxc3 Texas 115200 noflow
初始化超时。
root@imx6ull14x14evk:~
root@imx6ull14x14evk:~ hciattach -s 115200 /dev/ttymxc3 Texas 3000000 noflow
初始化超时。
root@imx6ull14x14evk:~
root@imx6ull14x14evk:~ hciattach -s 3000000 /dev/ttymxc3 Texas 3000000 noflow
初始化超时。

我探测了 Tx 和 Rx 线路、发现处理器的 Tx 线路中有一些信号活动、Rx 线路中没有活动。 因此、蓝牙模块没有响应。 我还会检查 nSHUTD 引脚状态、它仅处于高电平状态。 我还在该线程中附加了 Tx 信号快照。

请帮您解决此问题吗?


此致、
Gaudam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议在主机和 CC2564器件之间使用4线(H4)协议。 这是最常用和测试最严格的协议。

    谢谢