This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:哪个应用可以验证 CC2541温度计功能

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/912930/cc2541-which-app-can-verify-cc2541-thermometer-function

器件型号:CC2541

大家好、

硬件:CC2541 SmartRF

FW: BLE-CC254x-1.4.0项目"温度计"

哪个应用程序可用于验证 CC2541温度计的功能?

我尝试使用从 Google Play 下载的"Simplelink SensorTag"。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ti.ble.sensortag&hl=zh_TW&pli=1

CC2541可通过此应用进行扫描和配对、但如果我选择了温度计项、该应用将会变得非常拥挤。

我还从网站上下载应用源代码。

https://git.ti.com/cgit/sensortag-20-android/sensortag-20-android/

但代码太旧了、无法合规。

它是否有更新的代码?

是否有人可以就这些问题向我提出建议?

谢谢。

B.R

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 TI SimpleLink Starter 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    如果 我选择了健康温度计服务项目、应用"SimpleLink Starter "会显示与"Simplelink SensorTag"相同的消息。

    谢谢。

    B.R

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道"SimpleLink Starter "和"Simplelink SensorTag"应用为什么会持续崩溃。 如果无法使用、您可以尝试使用 LightBlue 或其他 BLE 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    如果使用 Lightblue、则可以手动配对和操作。

    但我想知道它(温度计)是如何工作的、以及应用程序上的行为

    谢谢。

    B.R

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有关温度计的工作原理、请参阅 TI_BLE_Sample_Applications_Guide.pdf。