This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在系统之间传输后保持配对的 BT 手机连接

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910130/how-to-keep-paired-bt-handset-connected-after-transfer-between-systems

主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我们在手机中使用 CC2564C 芯片、我们的手机支持 Linux 模式和 Android 模式。

 在 Android 模式下使用蓝牙协议栈将 BT 手机与手机配对后、我们将手机切换到使用 OpenSynergy BT 协议栈的 Linux 模式。

我们还传输了配对的设备信息(Mac 地址、链接密钥)、但在 Linux 模式下启动后、Android 下的配对 BT 设备无法在 Linux 模式下连接。

我们的做法相反、它仍然无法连接。

它报告"Authenticated Auth Failed"和"LINK_DISCONNECT 连接术语用户请求"。

从一个系统复制的链接密钥似乎无法与另一个系统一起使用。

是否可以在不同的系统之间执行此类传输工作? 应采取什么措施来实现此类用例?

连接失败的日志已附加。

e2e.ti.com/.../5811.LinuxPairedAndroidConnectNOK.rarThanks。

此致

高洪