This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:txPower IB 位0-6和 GC 位6-7。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/912352/cc2652rb-txpower-ib-bits-0-6-and-gc-bits-6-7

器件型号:CC2652RB

您好、香榭丽舍

根据"表25-48中的 txPower 寄存器。 CMD_SET_TX_POWER 命令格式"。  
它说 IB: 位0至6 和 GC :位6至7。
我觉得第6位是重叠的。  
正确吗?

如何理解重叠的位6?
感谢您的善意澄清。
此致、
Hitoshi




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像一个排印错误、我认为中 PA 表"章节中的概述   应该正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的检查。
    如果能在 TRM 中更正拼写错误、我将不胜感激。

    提前感谢您的更正。
    此致、
    Hitoshi