This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用不带编解码器的 CC2640处理16 TDM 麦克风阵列

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TLV320AIC3268, CC2642R, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/912316/cc2640-processing-a-16-tdm-microphone-array-with-a-cc2640-without-a-codec

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268CC2642RCC3200AUDBOOST

尊敬的人们:

我希望我不在错误的论坛上。 实际上、我想在音频论坛上发帖、但不知怎么、系统希望我在这里...

我正在使用包含16个 TDM 麦克风的2个菊花链开发32麦克风阵列。

应处理来自阵列的数据(均衡器、增益、效应等)并将其发送到 BT 或 IOT

我已缩小选择 TLV320AIC3268 编解码器和 CC2640R2F SimpleLink 无线 MCU 的范围

我还有两个可能很愚蠢的问题、但我并没有找到我需要的答案:

我真的需要编解码器来实现这一点吗? 我看到 cc2640r2f 可以处理 I2S、但我看不出它是否也理解 TDM。 无论如何、编解码器看起来像超杀……

-能否将 AIC PurePath Studio 图形开发环境(GDE)与 CC2640R2F 一起使用?

提前非常感谢、祝您愉快、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    CC2640R2F 的 I2S 模块可在"DSP 模式"下对数据进行采样。 此模式允许2个输入、每个输入上有8个 TDM 麦克风(因此总共16个麦克风)。 也就是说、存储接收到的数据所需的 RAM 数量将非常庞大(CC2640R2只有28KB 的 RAM)。 不妨考虑一下具有更大 RAM 和 M4F 内核的 CC2642R。

    -如果您需要麦克风的频谱很高的音频时钟(CC26XX I2S 时钟有点受限)、则可能需要编解码器。 编解码器可以涵盖其他有趣的功能、例如滤波、音频处理... 如果您不知道、TI 会使用 TLV320AIC3254 ( 与您使用的 BoosterPack 不同)提供 BoosterPack (CC3200AUDBOOST)。 该 BoosterPack 可能对开发过程非常有帮助。

    - 只要编解码器具有最小 DSP (而 TLV320AIC3268具有最小 DSP)、就可以使用 AIC PurePath Studio 图形开发环境。 所以,您可以使用此软件:)

    最后、如果您计划进行一些音频流式传输、我强烈建议查看 音频插件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我的设计中需要32个麦克风、因此 如果我只能处理16个麦克风、那么仅使用 CC2640R2F 是不够的。

    关于 TLV320AIC3254、我能否使用它管理2 x 16 TDM 麦克风?

    它上有两个音频串行数据总线数据输入、我需要24.576MHz 的时钟、我认为这是可能的。

    您认为我可以管理每个输入的16个麦克风并将处理的结果馈送到 CC2640R2F 以进一步处理吗?

    这对我来说非常容易。

    此致、

    Gustavo