This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:调用 AES 函数时、AES Driverlib 解密示例- FaultISR()

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/911906/cc2652rb-aes-driverlib-decryption-example---faultisr-when-aes-functions-called

器件型号:CC2652RB

我将使用相关问题中的示例代码在没有 RTOS 的引导加载程序中对 SDK 3.20.00.68 (我们目前无法更改)进行 AES 解密。  我包含 prcm.h 和 AES.h,然后在 main()的开头运行示例代码。  它会进行编译,我可以运行它直到调用 AESWriteToKeyStore()。  它永远不会从该函数返回,当我暂停调试器时,它卡在 FaultISR()中。  我注释了该函 数,只是为了查看是否有任何 AES 函数起作用,其中一些函数起作用,但 AESWriteToKeyStore()、AESReadFromKeyStore()、AESStartDMAOperation()和 AESWaitForIRQFlags()至少都是 FaultISR()的单向票证。  我缺少什么才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ROM 函数和调试器步进进行大量本地化后、尝试读取加密 HWREG 时始终失败。  指出 CYPTO 引擎//上的//电源注释不是关于之前命令执行的操作的注释,而是需要添加一些代码。  添加此项可使其正常工作:

    PRCMPowerDomainOn (PRCM_DOMAIN_PERIPh);
    while (PRCMPowerDomainStatus (PRCM_DOMAIN_Periph)!= PRCM_DOMAIN_POWER_ON);
    PRCMLoadSet();
    while (!PRCMLoadGet ()); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到您找到了解决方案。

    对于其他读取器、可从电源驱动程序(sources\ti\drivers\power\PowerCC26X2.h)复制此代码。 函数 Power_setDependency()通常负责运行此代码。

    此致、