This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XSTBTBLESW:HSP 演示未接收数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/911532/cc256xstbtblesw-hsp-demo-not-receiving-data

器件型号:CC256XSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEM

您好!

我正在使用以下系统: STM3240G-EVAL 板+ CC256XEM-STADAPT 板+ CC2564MODNEM 板、我正在探索 CC256XSTBTBLESW。

我 没有在 CC256XEM-STADAPT 板上安装外部编解码器、但我使用 STM3240G-EVAL 板 DAC 成功运行了 AUDDemo。

现在、我要将板配置为耳机、以发送和接收音频数据、因此我正在运行 HSPDemo。

在 OpenServer 命令之后、我可以成功连接到我的智能手机、 当我启动呼叫时、我会看到音频连接指示、但我看不到 任何 etHDSET_Audio_Data_indication 事件。

我缺少什么吗? 此演示是否需要安装在 CC256XEM-STADAPT 板上的外部编解码器?

是否正确地期望能够从智能手机接收音频数据并通过 I2S 将其发送回 DAC、从而增加了缺失的实现?

感谢你的帮助

Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arianna、

    与通过 HCI 将音频数据发送到主机进行处理的 A2DP 演示不同、对于 HSP 演示、音频默认设置为由控制器解码到 PCM、并通过 I2S 直接发送到主机的编解码器或 I2S 接口。 这是由于 HSP 配置文件使用的与 SCO 音频相关的时序要求。 因此、一旦您通过演示 CLI 发送 managaudio 命令、主机将不会收到任何音频数据通知、因为音频会直接路由到 I2S 接口。

    话虽如此、您应该在设置上获得音频、因为 STM3240G 应该具有板载 I2S 接口和编解码器。 此处也是用户指南支持的设置:

    http://www.ti.com/lit/swru498

    您是否已确保为上述指南第5节中所述的 HSP 应用正确设置了 R11、R18、R19电阻器?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速、清晰的回复。

    是的、我缺少了一些电阻器:我阅读了文档、但我不清楚为什么需要 I2S 配置!

    现在我明白了、谢谢!

    此致、

    Arianna