This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:一台计算机上有多个传感器标签

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/911763/cc2650stk-multiple-sensor-tags-on-one-computer

器件型号:CC2650STK

大家好、

我是 BLE 传感器的初学者。 我想知道如果使用 USB 软件狗、是否可以同时将多个传感器标签连接到一台计算机。 之后、我想在 LabVIEW 上为 exemple 进行人机界面。 有可能吗? 我在不同的论坛上搜索、但我没有找到答案。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的 BLE 软件狗。 如果连接到桌面的 BLE 软件狗支持多个 BLE 客户端、则没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我可以在 LabVIEW 或其他软件上处理传感器的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您自己编写主机应用程序、我认为这一点没有问题。