This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:部件可用于 TPMS 应用? 以及基于日本和美国地区无线电法的无线电配置

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1, CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910610/cc2642r-q1-parts-can-be-use-for-tpms-application-and-radio-configuration-based-upon-japan-and-usa-region-radio-law

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好!  

我愿意在我的 TPMS 应用中使用 CC2642R-Q1 MCU。

我有一些疑问:

此部件可用于 TPMS 应用。 ? (此 MCU 和温度传感器的电击存活率和压力存活率是多少?)

最小冲击存活率: ±200g
气压生存力约为 :400千帕。


2.此 MCU 的无线电律配置方法(适用于日本和美国地区)。

谢谢、

Obaidulla Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obaidulla、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2642R-Q1不适用于 TPMS 应用。 它支持 以下汽车 应用。

    汽车

    汽车门禁和安全系统

    被动进入被动启动(PEPS)

    手机即钥匙(PaaK)

    遥控免钥匙进入(RKE)

    –电池管理系统(BMS)

    高级驾驶辅助系统(ADAS)

    –远程信息处理控制单元(TCU)

     

    谢谢、

    PM

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="PM"]

    您好!

    CC2642R-Q1 不适用于 TPMS 应用。 它支持 以下汽车 应用。

    汽车

    汽车门禁和安全系统

    被动进入被动启动(PEPS)

    手机即钥匙(PaaK)

    遥控免钥匙进入(RKE)

    –电池管理系统(BMS)

    高级驾驶辅助系统(ADAS)

    –远程信息处理控制单元(TCU)

     

    谢谢、

    PM

     

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不支持 TPMS、因此您要询问的规格对该芯片无效。

    您还需要什么其他信息?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、

    如果您有任何 与机械强度相关的测试数据、这些数据可以提供有关此 MCU 振动冲击和空气压力承受能力的更多信息、请通过我的邮箱 ID:obaidulla.khan@tcs.com 与我分享

    来自任何来源的任何数据、如测试、在该芯片上完成的鉴定过程、都将非常有用。

    下一个问题是  

    2.需要了解此 MCU 的无线电定律配置方法(适用于日本和美国地区)。

    需要对原理图进行任何特定更改或固件代码配置才能投诉日本无线电法(ARIB STD-T66) 和美国地区无线电法(FCC CFR47第15部分) ?

    谢谢、
    Obaidulla Khan
    Tata Consultancy Services Limited
    电芯:-+91 9247446677
    发送电子邮件至:obaidulla.khan@tcs.com
    网址: http://www.tcs.com
    _________________________________________
    体验确定性。 IT 服务
    业务解决方案
    咨询
    _________________________________________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。 由于此芯片不用于 TPMS 应用、 因此未执行振动冲击和空气压力测试。

    2.两种应用的硬件相同(FCC 和 ARIB)。 有关更多详细信息、请参阅 SWRA640。

    谢谢、

    PM

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我在相关帖子中提到的那样。 有一款 TPMS 产品使用 CC2541、甚至不符合汽车标准。 我知道这是因为我以前在该公司工作

    因此、使用符合汽车标准的 CC2642R-Q1芯片很可能会用于 TPMS。 设计人员应确保产品能够承受因 TPMS 连接到旋转车轮而产生的机械应力。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kel、

    这证明了设计人员总是有一些希望、他们找到了一种方法来继续。

    您能不能更详细地了解为您的 TPMS 设计提供的保护方法和使用的材料  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息、

    2.如果两个应用程序(FCC 和 ARIB)的硬件相同, 则两个应用程序(FCC 和 ARIB)的固件无线电相关配置是什么。

    谢谢、

    Obaidulla Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Obaidulla Khan"]您能不能更详细地说明为您的 TPMS 设计提供的保护方法和使用的材料 [/引述]

    我不是产品的机械设计师。 您可以购买多个 TPMS 和逆向工程并进行研究。

    FOBO 轮胎

    FOBO 自行车

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的建议

    此致、

    Obaidulla Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obaidulla、

    我将向您发送一封电子邮件、以便我们可以更详细地讨论您的要求。

    我们可以关闭此帖子。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢

    此致、

    Obaidulla Khan