主题中讨论的其他器件: CC2541
您好!
我愿意在我的 TPMS 应用中使用 CC2642R-Q1 MCU。
我有一些疑问:
此部件可用于 TPMS 应用。 ? (此 MCU 和温度传感器的电击存活率和压力存活率是多少?)
最小冲击存活率: ±200g
气压生存力约为 :400千帕。
2.此 MCU 的无线电律配置方法(适用于日本和美国地区)。
谢谢、
Obaidulla Khan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我愿意在我的 TPMS 应用中使用 CC2642R-Q1 MCU。
我有一些疑问:
此部件可用于 TPMS 应用。 ? (此 MCU 和温度传感器的电击存活率和压力存活率是多少?)
最小冲击存活率: ±200g
气压生存力约为 :400千帕。
2.此 MCU 的无线电律配置方法(适用于日本和美国地区)。
谢谢、
Obaidulla Khan
[引用 user="PM"]
您好!
CC2642R-Q1 不适用于 TPMS 应用。 它支持 以下汽车 应用。
汽车
–汽车门禁和安全系统
•被动进入被动启动(PEPS)
•手机即钥匙(PaaK)
•遥控免钥匙进入(RKE)
–电池管理系统(BMS)
–高级驾驶辅助系统(ADAS)
–远程信息处理控制单元(TCU)
谢谢、
PM
[/报价]
你(们)好
感谢您的回答、
如果您有任何 与机械强度相关的测试数据、这些数据可以提供有关此 MCU 振动冲击和空气压力承受能力的更多信息、请通过我的邮箱 ID:obaidulla.khan@tcs.com 与我分享
来自任何来源的任何数据、如测试、在该芯片上完成的鉴定过程、都将非常有用。
下一个问题是
2.需要了解此 MCU 的无线电定律配置方法(适用于日本和美国地区)。
需要对原理图进行任何特定更改或固件代码配置才能投诉日本无线电法(ARIB STD-T66) 和美国地区无线电法(FCC CFR47第15部分) ?
谢谢、
Obaidulla Khan
Tata Consultancy Services Limited
电芯:-+91 9247446677
发送电子邮件至:obaidulla.khan@tcs.com
网址: http://www.tcs.com
_________________________________________
体验确定性。 IT 服务
业务解决方案
咨询
_________________________________________