This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652RB:CC2652

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910843/ccs-cc2652rb-cc2652

器件型号:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的女士/先生

 我将 project_zero (simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78)加载到 CCS 中。

编译和下载工作正常。 但没有蓝牙和 COM 连接

为了进行测试、我下载了 XXX-Bim_offchip→Debug_unsecure 十六进制文件并将该文件加载到开发套件中。

COM 工作正常、我通过 USB 串行端口获取消息。 手机会拿起设备、但未连接

感谢你的帮助

此致

Kurt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI SimpleLink Starter 应用程序扫描并连接到 project_zero?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

      我使用了该应用程序、并尝试通过内置电话蓝牙连接方法进行连接。 normally (?)(正常(  电话要求输入密码、但不会出现这种情况。

    此致

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您测试 simple_peripheral 等其他示例、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

    感谢您关注 TI!  

    首先、我建议您访问下面链接中 SimpleLink Academy 上的实验。

    这将向您展示如何加载 project_zero 并与之交互、您还将了解蓝牙基础知识。

    我相信这将有所帮助、但如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的链接、

     我没有在"bim_offchip"中加载

    是否有任何描述、该程序的作用是什么? 何时需要加载?

    此致

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 SimpleLink Academy for BIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    此致

    Kurt