This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:电池配置文件服务

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910922/cc2541-battery-profile-service

器件型号:CC2541

您好!

为项目中 CR2032的电池百分比计算添加了电池服务。

ADC 配置:

BATT_ADC_LEVEL_3V       464.64                    // 3V、参考电压3.3V
BATT_ADC_LEVEL_2_6V     402.                    // 2.6V、参考电压3.3V
ADCCON2_SREF_P0_7       (0x01 << 6)             // AIN7引脚上的外部基准- MSP_VCC (3.3V)
电池服务 AdcCh            = HAL_ADC_CHN_AIN0; //模拟引脚 AIN0 (P0_0-CR2032电源)

ADC 输入是否发生变化。 由于、我们收到的电池百分比为92%、适用于3V 模拟输入、而不是100%。  

我已附上参考的源代码。

e2e.ti.com/.../battservice.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 e2e.ti.com/.../910759的重复帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 因为没有得到答复。 因此、我考虑了是否缺少信息、因此我已将代码附加在此线程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量电路板上的最大值和最小值、并相应地更新定义 BATT_ADC_LEVEL_3V 和 BATT_ADC_LEVEL_2V。 然后、您需要根据最小值和最大值之间的新差异(增量)来调整方程 计算结果以及值如何转换为百分比由开发人员决定。

    *%/ADC = 100/136 = 25/34

    百分比=((ADC - 273)* 25)+ 33 / 34