This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Packet Sniffer:无法下载

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541DK-MINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910390/packet-sniffer-unable-to-download

器件型号:数据包监听器
主题中讨论的其他器件: CC2541DK-MINI

大家好、团队、

你好。

我们的客户正在尝试下载数据包监听器: SmartRF 协议数据包监听 器 v2.18.1
点击下载链接后、他遇到了一些阻力。

这是否仍然可供下载?  

他正在使用 CC2541DK-MINI。

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也无法从此处下载,我认为 TI 网站上有问题。 希望 TI 用户能尽快修复下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我将尝试找出正在发生的情况。 我会不断向您发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好!  

    感谢您深入了解这一点!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该链接现在似乎可以正常工作。 可以下载它。

    谢谢、

    Bjørn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷! 我现在可以再次下载它。 谢谢。