This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:cc2564c

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910118/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

尊敬的团队:

客户有问题、希望可以给一些建议。

背景:SPP 配置文件、单连接、1米距离、发送20K 高速缓存数据、HCI UART:3.5m、DMA。

问题:客户在其应用中进行测量、他们通过 SPP_Data_Write 需求将数据发送到缓冲区缓存、一旦缓冲区已满、则等待 etPort_Transmit 缓冲区 empty_indication。 总时间需要400ms。 客户想知道如何将时间优化为几十毫秒? 是否有任何优化传输效率的建议?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    使用令牌机制的客户是否仍在示例中? 我的第一步是将其删除。

    BR、

    Vince