Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS62730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: TPS62730
您好!
CC2541工作电压:2V 至3.6V
对于电源输入、我们使用稳压器 TPS62730、该稳压器运行在 ON 模式(ON/ BYP 引脚-高电平)下
我们将获得不同的工作电压作为输入。
那么、它是否会反映在功耗中。