This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L 能否在 SDK 中运行 AOA 接收器的功能?

Guru**** 2814445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1167212/cc2640r2l-can-the-cc2640r2l-run-the-function-of-aoa-receiver-in-the-sdk

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

大家好、

以下是客户的请求:

SDK 版本为  simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28。  CC2640R2L 能否在 SDK 中运行 AOA 接收器的功能?

使用2640R2F 可以正常运行、但将同一项目烧录到 CC2640R2L 将不起作用。

他们是否需要修改某些配置或更改项目文件?

客户发现 CC2640R2F 和 CC2640R2L 的主要区别在于后者无需传感器控制器引擎。  是否会导致这种情况?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    BLE-Stack 迁移指南

     CC2640R2L 与 CC2640R2F 的功能相同 、但 CC2640R2L 中不包含以下硬件外设

    • 传感器控制器引擎
    • 比较器
    • 恒定电流源

    您    可以运行不利用 CC2640R2L 上的传感器控制器的 CC2640R2F 软件示例、而无需进行任何更改。

    但是、直到 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK v4.20 移除 AoA 解决方案后、才添加 CC2640R2L 器件支持。

    • 作为低功耗 BluetoothRegistered(BLE)解决方案的供应商,我们建议从专有实时定位工具箱(RTLS)软件示例过渡到基于蓝牙5.1规范的新 RTLS 软件示例。 SimpleLink CC13x2和 CC26x2软件开发套件3.40及更高版本中包含这些示例。 如需更多信息、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Ryan