This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:器件型号

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1167818/cc2652r-part-no

器件型号:CC2652R

我正在使用器件型号 CC2652R1 LaunchPad 开发 BLE 网状网络。 我可以使用以下链接  dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAJsRbRy9fl8ty8oGphYrA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 中提供的过程将节点添加到网状网络。 可以发送和接收 LED 开/关、但它仅在一对多或一对一情况下发生。 网状网络意味 着许多到许多、数据包必须从一个节点中继到另一个节点。 如何使用 LaunchPad 在 BLE 网状网络中实现中继?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我不理解这个问题。 通过蓝牙网状网络发送的消息需要来自单个节点。 您可以将网状节点配置为中继节点、但由应用设计人员决定网络拓扑。 如果未达到 TTL 值、配置的继电器节点将重新发送接收到的消息。

    如果上述内容不起作用、您能否澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、

    我已经采用了三个支持 BLE 的 TI 板(LaunchPad)、尝试实现 BLE 网状网络。 我可以发送和接收信号、但它的工作方式类似于广播、而不是将消息从一个节点中继到另一个节点。 示例 A、B 和 C 节点需要通过 B 从 A 到 C 进行通信、而不是进行连接的 A 到 B 或 A 到 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhagyashree、

    所有3个节点是否都靠近? 如果您要将消息发送到组地址、则在附近监听的任何节点都将收到该消息。 我建议将节点间距得更远、以便节点 A 不在 C 的合理范围内、然后将节点 B 置于之间。 这会强制 C 等待从 B 转发的消息、以便它不会直接从 A 获取有效载荷