This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 并发 A2DP 和 HFP

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765057/cc2564c-cc2564c-concurrent-a2dp-and-hfp

器件型号:CC2564C

我们对并发 A2DP 和 HFP 感兴趣、因此用户可以在使用 CC2564C 芯片时在音乐和电话呼叫之间轻松切换。 根据数据表、"不同时支持辅助模式(HFP 1.6和 A2DP)。 此外、辅助模式不能与低功耗蓝牙同时支持"。 因此、我们需要在其中一个 A2DP 或 HFP 上以无辅助模式运行。 是否有一项建议应继续得到援助,我们应在没有援助的模式下在外部支持哪些建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款主机处理器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 的是 STM32F411。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    无论是使用辅助模式还是非辅助模式、实现此类用例的正确方法都是初始化 A2DP 和 HFP 配置文件并将其连接到远程设备。 但是、只有一个(A2DP 或 HFP)将传输音频/语音数据。 例如、当 HFP 配置文件在播放 A2DP 音乐时收到振铃指示时、应用程序必须首先暂停 A2DP 流、然后为 HFP 创建/接受 eSCO 连接。  

    从 CC2564C 控制器的角度来看、最好在辅助模式下使用一个系统配置、而在非辅助模式下使用另一个系统配置、因为在辅助 HFP 和 A3DP 模式之间切换需要额外的 HCI_VS*命令。 您可以使用无辅助 A2DP 并在控制器上运行辅助 HFP 模式。 您可以参考 CC2564CSTBTBLESW SDK 中的 AUDDemo 示例应用、以实现无辅助 A2DP。

    此致、

    Vihang