This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650:为定制平台构建6LBR

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767537/linux-cc2650-building-6lbr-for-customized-platform

器件型号:CC2650

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 CC2650MODA 和 CC2650ST 来设置6LOWPA 网络。 我们假设如下-

CC2650MODA-跳转固件、我们能够构建和刷写。

CC2650ST-非常睡眠模式、我们能够构建和闪存

IMx8QM EVK -我们希望将其设置为6LBR、但我们无法这样做。

请您建议我们如何为 iMx8QM 设置6LBR。 请在下面找到我们的设置图像

 


 

谢谢、此致、

Ravi Pichholiya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试遵循6lbr wiki 上的安装指南?

    github.com/.../Other-Linux-Software-Configuration
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    感谢您的回复。

    同时、我们还尝试将 Ubuntu 计算机设为6LBR、并执行以下步骤-

    apt-get install libncurses5-dev bridge-utils

    1. Git 克隆 https://github.com/cetic/6lbr
    2. CD 6l
    3. Git 子模块更新--init --RECURSIVE
    4. CD 示例/6lbr
      1. 全部制作
      2. 制作插件
      3. 制造工具
        1. 进行安装
        2. 安装插件
    5. update-rc.d 6lbr 默认值
      以下是我的/etc/6lbr/6lbr.conf 文件的内容-
      1. mode=router
      2. DEV_ETH=eno0
      3. RAW_ETH_FCS=0
      4. 桥= 1
      5. DEV_BRIDGE=br0
      6. DEV_RADIO =/dev/ttyUSB0
      7. log_level=3
      服务6lbr 启动
      启动服务后、我在以下的 var/log.6lowpan.log 中遇到错误- (正在获取 MAC 地址)
      星期三2019年1月30日14:50:32 IST:6LBR 开始
      /usr/lib/6lbr/bin/cetic_6lbr_router -c /etc/6lbr/nvm.dat -F /etc/6lbr/factory.dat -o /etc/6lbr/nvm.conf -s /dev/ttyUSB0 -R -t tap0 -U /usr/lib/6lbr/6lbr-ifup -D /usr/lib/6lbr/6lbr-ifdown -w /usr/lib/6lbr/www  -W /var/log/6lbr.timestamp -P 60 -C /var/log/6lbr.ip -m /usr/lib/6lbr/plugins   
      Contiki-contiki-6lbr-1.5.0 -2545-g2d8e080、以 IPv6、RPL 开头
      RME 从地址1.2.3.4.5.6.7.8开始
      MAC 多射频 RDC br-RDC SEC 零秒网络速率盘
      2019-01-30 14:50:32.396921:注意:6LBR:启动6LBR 版本1.5.x (Contiki-contiki-6lbr-1.5-2545-g2d8e080)
      2019-01-30 14:50:32.396976:信息:SLIP:分配的 SLIP 设备0 -> 0
      2019-01-30 14:50:32.396984:信息:ETH:6LBR 看门狗已启动(间隔:60)
      2019-01-30 14:50:32.397151:信息:插件:正在加载/usr/lib/6lbr/plugins/lwm2m.so
      2019-01-30 14:50:32.397392:信息:插件:初始化 lwm2m 客户端
      2019-01-30 14:50:32.397398:信息:插件:正在加载/usr/lib/6lbr/plugins/dummy.so
      2019-01-30 14:50:32.397779:信息: NVM: NVM Magic : 2009
      2019-01-30 14:50:32.397784:信息:NVM:NVM 版本:6.
      2019-01-30 14:50:32.397789:信息:配置:加载配置:/etc/6lbr/nvm.conf
      2019-01-30 14:50:32.397794: WARN: CONFIG:无法打开/etc/6lbr/nvm.conf :没有这样的文件或目录
      2019-01-30 14:50:32.397798:注意:6LBR:日志级别:30 (服务:FFFFFFFF)
      2019-01-30 14:50:32.397800:信息:组帧器:使用802.15.4组帧器
      2019-01-30 14:50:32.397802:信息:Mac:使用"CSMA" Mac 驱动程序
      2019-01-30 14:50:32.398171:信息:SLIP:从/dev/ttyUSB0开始打滑
      2019-01-30 14:50:32.408581:信息:SCMD:已启动 br-cmd 进程
      2019-01-30 14:50:32.408589:信息:BR-RDC:配置为无线电的滑动无线电
      2019-01-30 14:50:32.408592:信息:BR-RDC:配置滑动无线电0 (API:1.0)
      2019-01-30 14:50:32.408595:信息:BR-RDC:重置滑动无线电
      2019-01-30 14:50:32.408597:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:33.408356:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:34.408342:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:35.408359:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:36.408322:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:37.408349:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:38.408358:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:39.408362:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:40.408340:信息:BR-RDC:正在获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:41.408336:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:42.408354:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:43.408343:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:44.408337:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:45.408333:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
      2019-01-30 14:50:46.408326:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址

      我已使用 Slip Radio 刷写 CC2650模块 Booster Pack、并连接到 PC 的 ttyUSB0端口。
      请您建议如何解决此问题。
      谢谢、此致、
      Ravi Pichholiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正确构建了滑动无线电固件? github.com/.../6LBR-Slip-Radio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    在我们使用 cc2650 Booster Pack 时、我们提供了以下命令来获取 slow-radio.bin-

    root@airbus1049:/home/airbus/ubuntu/6lbr/examples/ipv6/slip-radio make target=srf06-cc26xx Board=srf06/cc26xx all slip-radio.bin

    请告诉我是否需要对上述命令进行任何更改。

    谢谢、此致、

    Ravi Pichholiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试更改以下两行

    #define Board_IOID_UART_RX ioID_2
    #define Board_IOID_UART_TX ioID_3.

    更改为

    #define Board_IOID_UART_RX ioID_1.
    #define Board_IOID_UART_TX ioID_0

    在 platform/srf06-cc26xx/srf06/cc26xx/board.h 中、重新构建滑动无线电以再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    感谢你的答复。

    根据您的建议、我更改了 UART Rx Tx、但无法解决问题。

    以下是适用于您的类型参考的6lbr.log 文件的内容-

    2019年2月4日17:22:40 IST:6LBR 开始
    /usr/lib/6lbr/bin/cetic_6lbr_router -c /etc/6lbr/nvm.dat -F /etc/6lbr/factory.dat -o /etc/6lbr/nvm.conf -s /dev/ttyUSB0 -R -t tap0 -U /usr/lib/6lbr/6lbr-ifup -D /usr/lib/6lbr/6lbr-ifdown -w /usr/lib/6lbr/www -W /var/log/6lbr.timestamp -P 60 -C /var/log/6lbr.ip -m /usr/lib/6lbr/plugins
    Contiki-contiki-6lbr-1.5.0 -2545-g2d8e080、以 IPv6、RPL 开头
    RME 从地址1.2.3.4.5.6.7.8开始
    MAC 多射频 RDC br-RDC SEC 零秒网络速率盘
    2019-02-04 17:22:40.2217:注意:6LBR:启动6LBR 版本1.5.x (Contiki-contiki-6lbr-1.5-2545-g2d8e080)
    2019-02-04 17:22:40.222328:信息:SLIP:分配的 SLIP 设备0 -> 0
    2019-02-04 17:22:40.22366:INFO:ETH:6LBR 看门狗已启动(间隔:60)
    2019-02-04 17:22:40.222492:信息:插件:加载/usr/lib/6lbr/plugins/lwm2m.so
    2019-02-04 17:22:40.222666:信息:插件:初始化 lwm2m 客户端
    2019-02-04 17:22:40.222689:信息:插件:加载/usr/lib/6lbr/plugins/dummy.so
    2019-02-04 17:22:40.222820: INFO:NVM:NVM Magic:2009
    2019-02-04 17:22:40.222837: INFO:NVM:NVM 版本:6.
    2019-02-04 17:22:40.222848: info: config: loading configuration :/etc/6lbr/nvm.conf
    2019-02-04 17:22:40.222864: WARN: CONFIG:无法打开/etc/6lbr/nvm.conf :没有这样的文件或目录
    2019-02-04 17:22:40.222879:注意:6LBR:日志级别:30 (服务:FFFFFFFF)
    2019-02-04 17:22:40.222889:信息:成帧器:使用802.15.4成帧器
    2019-02-04 17:22:40.222899:INFO:Mac:使用'CSMA' Mac 驱动程序
    2019-02-04 17:22:40.223713:信息:SLIP:SLIP 已在/dev/ttyUSB0上启动
    2019-02-04 17:22:40.223934:致命错误:SLIP:ioctl():输入/输出错误


    请建议我如何克服这一问题?


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在6lbr 文件夹中执行“git checkout ff69ae4214407eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49”,然后重新生成6lbr 以再次进行测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    根据您的上述建议、我查看了分区提交、但在构建滑动无线电时、我们遇到了以下错误-

    CC       滑动网.c
     cc       no-framer.c
     cc       /../../apps/slip-cmd/cmd.c
     cc       /../../apps/slip-cmd/packetutils.c
     cc       /../../platform/srf06-cc26xx/./contiki-main.c
     cc       /../../core/lib/sensors.c
     cc       /../../core/dev/leds.c
     cc       /../../platform/srf06-cc26xx/srf06/leds-arch.c
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/leds-arch.c:在函数'LED_ARI_INIT'中:
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/leds-arch.c:59:3:警告:函数'GPIOPinWrite'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
      TI_lib_GPIO_PIN_WRITE (Board_LED_ALL、0);
      ^μ A
     cc       /../../platform/srf06-cc26xx/srf06/srf06-sensors.c
     cc       /../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:在函数"Button_press_handler"中:
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:90:5:警告:函数'GPIOPinRead'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
        if (ti_lib_gpio_pin_read (Board_key_select)=0){
        ^μ A
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:在函数'config_buttons'中:
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:196:5:警告:函数'GPIOEventClear'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
        TI_lib_GPIO_EVENT_CLEAR (1 <<键);
        ^μ A
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:198:5:警告:函数'GPIODirModeSet'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
        TI_lib_GPIO_dir_mode_set ((1 <<键)、GPIO_DIR_MODE_IN);
        ^μ A
    在./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c 中包含的文件中:46:0:
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:198:42:错误:未声明'GPIO_DIR_MODE_IN'(首次在此函数中使用)
        TI_lib_GPIO_dir_mode_set ((1 <<键)、GPIO_DIR_MODE_IN);
                                             ^μ A
    ./../../cpu/cc26xx-cc13xx/./ti-lib.h:208:54:注意:在宏"ti_lib_gpio_dir_mode_set"的定义中
     #define ti_lib_GPIO_dir_mode_set (...) GPIODirModeSet (__VA_args__)
                                                         ^μ A
    ./../../platform/srf06-cc26xx/srf06/button-sensor.c:198:42:注意:每个未声明的标识符只会针对出现在中的每个函数报告一次
        TI_lib_GPIO_dir_mode_set ((1 <<键)、GPIO_DIR_MODE_IN);
                                             ^μ A
    ./../../cpu/cc26xx-cc13xx/./ti-lib.h:208:54:注意:在宏"ti_lib_gpio_dir_mode_set"的定义中
     #define ti_lib_GPIO_dir_mode_set (...) GPIODirModeSet (__VA_args__)
                                                         ^μ A
    ./../../Makefile.include:240:目标'obj_srf06-cc26xx/button-sensor.o'的配方失败
    make:***[obj_srf06-cc26xx/button-sensor.o]错误1.

    请建议我们如何删除此内容。

    谢谢、此致、

    Ravi Pichholiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 Contiki GitHub 中使用滑动无线电、而不是6lbr GitHub 中的一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    感谢您的支持。

    最后、我们能够在 Ubuntu PC 上运行6lbr 以下是日志文件的内容。

    2019年2月5日15:18:24 IST:6LBR 开始
    /usr/lib/6lbr/bin/cetic_6lbr_router -c /etc/6lbr/nvm.dat -F /etc/6lbr/factory.dat -o /etc/6lbr/nvm.conf -s /dev/ttyUSB0 -R -t tap0 -B 115200 -U /usr/lib/6lbr/6lbr-ifup -D /usr/lib/6lbr/6lbr-ifdown -w /usr/lib/6lbr/www -W /var/log/6lbr.timestamp -P 60 -C /var/log/6lbr.ip -m /usr/lib/6lbr/plugins
    Contiki-contiki-6lbr-1.5.0 -2545-g2d8e080、以 IPv6、RPL 开头
    RME 从地址1.2.3.4.5.6.7.8开始
    MAC 多射频 RDC br-RDC SEC 零秒网络速率盘
    2019-02-05 15:18:24.503977:注意:6LBR:开始6LBR 版本1.5.x (Contiki-contiki-6lbr-1.5-2545-g2d8e080)
    2019-02-05 15:18:24.504108:信息:SLIP:分配的 SLIP 设备0 -> 0
    2019-02-05 15:18:24.504142:信息:ETH:6LBR 看门狗已启动(间隔:60)
    2019-02-05 15:18:24.504250:信息:插件:加载/usr/lib/6lbr/plugins/lwm2m.so
    2019-02-05 15:18:24.504406:信息:插件:初始化 lwm2m 客户端
    2019-02-05 15:18:24.504425:信息:插件:加载/usr/lib/6lbr/plugins/dummy.so
    2019-02-05 15:18:24.504553:信息: NVM: NVM Magic : 2009
    2019-02-05 15:18:24.504568:信息: NVM: NVM 版本:6.
    2019-02-05 15:18:24.504577: info: config: loading configuration :/etc/6lbr/nvm.conf
    2019-02-05 15:18:24.504592:Warn: config: Can not open /etc/6lbr/nvm.conf : No such file or directory (2019-02-05 15:18:24.504592:警告:无法打开:没有此类文件或目录)
    2019-02-05 15:18:24.504606:注意:6LBR:日志级别:30 (服务:FFFFFFFF)
    2019-02-05 15:18:24.504615:信息:成帧器:使用802.15.4成帧器
    2019-02-05 15:18:24.504624:INFO:Mac:Using 'CSMA' Mac driver
    2019-02-05 15:18:24.505418:信息:SLIP:SLIP 已在/dev/ttyUSB0上启动
    2019-02-05 15:18:24.516243:信息:SCMD:已启动 br-cmd 进程
    2019-02-05 15:18:24.516291:信息:BR-RDC:配置为无线电的滑动无线电
    2019-02-05 15:18:24.516302:信息:BR-RDC:配置滑动无线电0 (API:1.0)
    2019-02-05 15:18:24.516312:信息:BR-RDC:重置滑动无线电
    2019-02-05 15:18:24.516323:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
    2019-02-05 15:18:25.516174:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
    2019-02-05 15:18:26.516133:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
    2019-02-05 15:18:26.528849:信息:SLIP:启动 Contiki-contiki-6lbr-1.5-2545-g2d8e080
    驱动程序
    TI SmartRF06EB + CC26xx EM
    IEEE 802.15.4:是、低于1GHz:否、BLE:是、Prop:是
    净额:滑网
    MAC:nullmac
    RDC:nullrdc
    射频:通道25
    节点 ID:43392
    滑移无线电已启动...
    2019-02-05 15:18:26.528863: INFO:BR-RDC: GOT MAC 0:00:12:4b:00:0A:66:A9:80


    现在、我们有 CC2650传感器标签、我们已经闪存了非常休眠的模式。 请您告知我们、我们如何将数据从标签读取到 CC2650、以及如何在 ubunut 机器中收集数据。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用 Chrome 中的 CoAP 插件从 CC26xx-web-demo 示例请求数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    请帮我了解如何在 CC2650 Booster Pack 上运行网络演示。

    我们当前的设置是 Ubuntu 机器(作为6LBR)、CC2650模块 Booster Pack (作为滑动无线电)和 cc2650Sensor Tag AS (非常休眠模式)。



    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不在 CC2650STK 上运行 CC26xx-web-Demo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我要直接在 CC2650 STK 上运行演示、连接到 Ubuntu 计算机的 CC2650 Booster Pack 将会有何用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650 Booster Pack 充当6lbr 的滑动无线电、可通过 Contiki 6LowPAN 无线与 CC2650STK 上运行的 CC26xx-web-demo 进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我提供测试演示的任何链接或指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_contiki_sw_apps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我构建了 cc2650-demo.bin 并将闪存到 sensot 标签。 以及如何在 Ubuntu 计算机上读取数据。

    闪烁后、我可以看到设备在手机蓝牙扫描中显示为 TIISmartRF06EB+CC26xEM、但我无法配对。

    请建议如何读取数据或与之通信。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CC2650STK 上运行的 CC26xx-web-Demo 应在6lbr 传感器页面上弹出、您可以通过单击 Web 链接或使用 CoAP 客户端访问在 CC26xx-web-demo 上运行的 CoAP 服务器来访问 CC26xx-web-demo 网页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您的回复。

    但我仍然无法理解这一点。 让我重申一下我们的当前状态-

    Ubuntu 计算机- AS 6lbr

    CC2650模块 BoosterPack -连接到 Ubuntu 计算机 USB-UART 电缆的滑动无线电

    CC2650STK-刷写了 cc2650_demo.bin、但未与任何其他器件进行任何物理连接。

    现在、我的查询是 CC2650STK 是一个传感器、它将会迁移一些数据、因此我想通过网页或任何其他方式在 Ubuntu 计算机上查看这些数据。

    谢谢、此致、

    Ravi Pichholiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设置正确、您应该能够在 IBM QuickStart 页面上检查 CC2650STK 发送的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    我无法将数据发送到 IBM Cloud。

    作为一个实验。 我为 CC2650 STK 闪存示例应用和堆栈、这些应用和堆栈在-

    TI/simplelink/ble_sdk_2_02_25/示例/cc2650stk/sensortag/ccs/app

    TI/simplelink/ble_sdk_2_02_25/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/stack。

    但是、根据指南、在闪烁绿色 LED 后必须闪烁、并且器件应自行广播。

    但在我们的传感器标签中、只有红色 LED 持续发光。 此外、在刷写时、我首先刷写了堆栈、然后根据指南刷写了应用程序。

    请建议是否需要进行更改才能使其正常工作。

    谢谢、此致、

    Ravi Pichholiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 BLE Stack 中运行 SensorTag 示例、则应将其与运行 SimpleLink Starter 应用的智能手机连接、以将传感器数据桥接至 IBM QuickStart。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了这一点。 但在 SimpleLink startrer 应用程序中、蓝牙设备未显示。
    如果器件正在工作、它应该会闪烁绿色 LED、但在我们的情况下、红色 LED 会持续亮起。

    因此、我想知道是否还需要执行任何其他设置或配置。

    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您还需要构建 BIM 项目并将其下载到 SensorTag 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    您能告诉我从哪里获得 BIM 项目详细信息吗?
    如何构建此 BIM 项目?

    请您分享所有必要信息、使 BIM 项目与传感器标签协同工作。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide 中的“构建 SensorTag 固件”部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    感谢你的答复。
    现在、我能够构建并刷写传感器标签的 BIM、堆栈和应用程序。 绿色 LED 也在闪烁、

    但仍在 Simplelink Starter 应用中、我无法看到器件。

    是否需要任何特定的配置或我需要遵循的任何其他步骤。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的智能手机运行的是 SimpleLink Starter 应用程序是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 Nokia 7 PLUS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有其他智能手机来测试此项? 我通常使用 iPhone、它始终工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    感谢您的宝贵支持。
    在 Samsung 智能手机中、我们能够看到传感器数据。

    现在、我们的任务是将此数据传输到滑动无线电、并从滑动无线电传输到 Ubuntu 计算机。 我们如何实现相同的功能。



    谢谢、此致、
    Ravi PIchholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-setup-mosquitto-on-raspberry-pi.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikaim

    在我看来、这似乎不同于我们的电流要求。 我们的当前状态如下所示-

    Ubuntu 计算机- AS 6lbr
    CC2650模块 Booster Back -作为跳转无线电、并以 USB 连接到串行模式连接到 Ubuntu。
    CC2650 STK-FLashed the apps。

    现在、我们要将传感器的数据传输到转差无线电、并将无线电转差到 Ubuntu 计算机。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、该链路可以为您提供一种类似的解决方案、即 cc2650stk 将数据发送到运行在 Raspberry Pi (Debian)上的6lbr、在该链路中、它还向您展示了如何运行 MQTT 服务器以收集 Raspberry Pi 上的数据。 唯一的区别是您在台式机上而非 Raspberry Pi 上运行 Ubuntu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我正在关注您共享的链接。 它包含下面的另一个链接、用于测试6LBR -

    sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-configure-6lbr-to-make-it-can-do.html

    但是在 ifconfig 选项中,我无法获取 br0接口所提到的 inet6地址,它只能获取常规 IPv6地址,而不能获得如上所述的 BBB。

    请建议。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6lbr.conf 中包含什么内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我的6lbr.conf 的内容-

    CAT /etc/6lbr/6lbr.conf
    mode=router
    RAW_ETH=0
    桥= 1
    DEV_BRIDGE=br0
    DEV_ETH=eno0
    RAW_ETH_FCS=0
    DEV_RADIO =/dev/ttyUSB0
    波特率=115200


    请建议。


    谢谢、此致、
    Ravi Pichholiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您甚至有诸如 eno0和未命中 CREATE _BACIDE=0的拼写错误。 我建议您仔细检查链接中的步骤以再次进行测试。