This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何使用 CC2650最大程度地提高 BLE 射频强度?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767897/cc2650-how-to-maximize-ble-rf-strength-with-cc2650

器件型号:CC2650

尊敬的 TI 成员:

我正在基于简单的外设应用开发 BLE 定制板。

由于它有自己的电源、因此我希望使 BLE 射频信号尽可能强。

软件中是否有任何有效的设置?

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hae、

    您应该在 BLE 堆栈中使用默认设置。 您唯一可以更改的是默认设置为0dBm 的输出功率。 请参阅 BLE Stack 文档、了解如何执行此操作。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的快速响应。

    请告诉我更多详细信息吗?
    我已经了解了 swru393e.pdf (蓝牙低耗能软件堆栈开发人员指南)、我找不到您告诉我的内容。

    请告诉我文档名称和章节?
    或源代码中要设置的文件名和变量名?

    此致、
    Hae Ryong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BLE Stack 中,您可以使用 API HCI_EXT_SetTxPowerCmd()来设置 TX 功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    感谢您的响应。

    HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()似乎是我正在寻找的正确 API。
    但是、我不确定如何在应用端调用它。
    如果您有任何代码片段可在应用中调用它、请告诉我

    或者、我认为最好通过硬编码来更改 Tx 功率的默认设置、而不是在运行时调用 API
    您是否可以告诉我可以根据需要更改默认 Tx 功率的设置值?

    感谢您的善意帮助。

    此致、
    Hae Ryong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在应用程序初始化函数中使用 API HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM)来更改 TX 功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。

    感谢您的帮助!